This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:VccA 和 VccB

Guru**** 2514045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882808/txs0206a-vcca-and-vccb

器件型号:TXS0206A

大家好、

VccA 和 VccB 能否连接到采样电压电平? 数据表中未指定该值。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序要求和开关特性显示了 VCC 和 VCC 具有相同电压(1.8V 或3.3V)的值。