This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS0206更换问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881226/txs02612-txs0206-replacement-problem

器件型号:TXS02612
主题中讨论的其他器件: TXS0206

始终使用 TXS02612而不是 TXS0206、或推荐采用 QFN 封装的高速 SDIO、SD、EMMC 电平转换芯片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、

    工作频率是多少? 我们的产品系列中没有高速 SD 3.0卡级转换解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持 SD3.0、这无关紧要。  50MHz 频率,100Mhz 数据。 在 VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V,我是否可以使用 TXS02612单通道来实现高达120MHz 的数据? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、120MHz 是一种艰难的扩展、使用此器件很可能无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢