This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTLPH16912:VTT 与放大器;VREF 电源电压

Guru**** 2516310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875998/sn74gtlph16912-vtt-vref-supply-voltage

器件型号:SN74GTLPH16912

你(们)好

我计划在我们的其中一个设计中实施 SN74GTLPH16912GR。要从 GTLP 转换为 LVTTL、反之亦然。

数据表中给出了 VREF = 1V 和 VTT = 1.5V。 器件具有 VREF 引脚、但没有 VTT 引脚。

有人能不能帮助您了解什么是 VTT 和 VREF、如何为器件的 VREF 引脚提供输入?

此致

Srikanth Kacchu



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    GTL 输入接收器是一个差分比较器、其一侧连接到外部提供的基准电压 VREF。该阈值具有一个精确的窗口、可实现最大的抗噪性能(VIH= VREF + 50mV、VIL = VREF–50mV)。

    VTT 是器件的输出电源电压。

    请参阅以下有关 GTL 器件的应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/scea003a/scea003a.pdf

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    根据数据表、我了解如何连接 VREF = 1V。 我是对的吗?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    是的、建议将其设置为电压。

    谢谢!

    卡兰