This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:上电序列

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882348/sn74lvc1t45-power-up-sequence

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

您好!

 

2004年发布的 SN74LVC1T45数据表 sces584.pdf 如下所示。

上电注意事项

应始终遵循正确的上电序列、以避免电源电流过大、总线争用

振荡或其他异常。 为了防止此类上电问题、请采取以下预防措施:

1.在施加任何电源电压之前接地。

2.为 VCCA 加电。

VCCB 可随 VCCA 一起升高或在 VCCA 之后升高。

 

但是、当前的数据表 sces770a.pdf 并未对上电序列进行任何说明。

在 SN74LVC1T45上根本没有要遵循的上电序列?

为什么原始数据表会说明加电序列?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    该器件无需遵循电源排序要求、但仅可根据系统需求更改建议。

    请参阅有关电源时序的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/788657

    如果您考虑使用<=3.6V 的电压、请考虑切换到新发布的 SN74AXC1T45器件。