This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:Cext 引脚:连接至 GND

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880829/sn74lvc1g123-cext-pin-tied-to-gnd

器件型号:SN74LVC1G123

你(们)好

 

一些类似的器件指示 Cext 引脚应连接到 GND、但 SN74LVC1G123不会连接。

为什么 SN74LVC1G123不需要连接 GND?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计 》显示:

    5.6我能否将 Cext 引脚接地?

    最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡 器建议不要将 Cext 接地、则不要将其接地。

    在某些单稳态多谐振荡器中 、Cext 引脚在内部接地、但在某些情况下不接地。 如果数据表不清楚且需要相关信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 Ω 电阻读数小于1k Ω、则将两者接地是安全的。

    功能图的暗示 Cext 确实接地:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

     

    如果 Cext 连接到 GND、您能不能告知风险和问题?

    某些具有相同功能的器件应连接到 GND。

    客户需要确保从与 GND 相连的相同功能器件更换 LVC1G123时的风险和问题。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个并联的接地连接将不起作用。