你(们)好
我使用一些 SN74LVCH16T245-EP 进行3.3V (端口 A)至5V (端口 B)的电平转换。 数据表中指示控制信号(#oen 和 DIRn)与 VCCA 相关、在我的情况下为3.3V。 还指出"为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC。" 在 PCB 中观察到这种情况。
在电压序列中、首先连接5V (VCCB)、然后连接3.3V (VCCA)。 加电期间、所有输入端口(到 IC)被归零、#OE1和#OE2被接至 VCCB、我们看到所有输出都变高!
我们希望输出处于高阻抗状态、但所有输出都将变为高电平。
我们在输出引脚上放置了10K 欧姆下拉电阻器、但信号再次变为高电平。 我将下拉电阻器更改为1K 欧姆、我们刚刚看到了一个窄毛刺脉冲(这是预期的、因为 VCCA 需要一段时间才能激活、并且控制电路可以检测到其输出被禁用。)
主要问题是:为什么在#oen 被接至高电平时输出全部处于高电平状态、为什么我们需要使用较低电阻器将其下拉?