This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:I2C 电平转换问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877819/txs0108e-i2c-level-shifting-issue

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: PCA9306

大家好、

我的客户告诉我、TXS0108E I2C 通信随着配置的白噪声而停止。

它与 唯一的 PCB①合作。

但将② Ω 和③ Ω 板连接在一起时、I2C 会在意外的时序停止通信。 将3个电路板连接到主机后、I2C 通信在仅访问一次之后停止。

即使在 PCA9306之后连接4.7kOhm 上拉电阻器时、上述问题仍未解决。

请告诉我以下内容吗?

TXS0108E 配置是否正常? 您是否发现任何问题?

2.我是否需要推荐其他没有单次加速的电平转换器?

3.您认为 I2C 通信问题的潜在原因是什么?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.3.3节指出:

    TI 建议在 PCB 布线长度较短的情况下谨慎进行 PCB 布局、以避免电容负载过大并确保发生正确的一次性触发。 PCB 信号布线长度应保持足够短、以便任何反射的往返延迟小于一次性持续时间。 […]
    PCB 布线长度和连接器都会增加 TXS0108E 输出的电容。 因此、TI 建议考虑该集总负载电容、以避免一次性重触发、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。

    要处理长电缆、请使用电平转换 I²C 中继器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Itoh