This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:SN74LVTH16244ADGG &放大器;SN74LVTH16244ADGGR 温度差

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882283/sn74lvth16244a-sn74lvth16244adgg-sn74lvth16244adggr-temperature-difference

器件型号:SN74LVTH16244A

大家好、

你好。 我们的一位客户对 SN74LVTH16244ADGG 和 SN74LVTH16244ADGGR 有一些疑问。
‘后缀“R”只是一个封装载波指示器,他们还想知道 SN74LVTH16244ADGG 为什么温度范围为-40至+85C,而 SN74LVTH16244ADGGR 是-40至+125C?

数据表上的修订历史记录显示工作温度范围已更新。 当部件发生变化时,他们通常会收到 PCN,并且还想知道芯片是否发生变化。
如果需要使对话脱机、只需告诉大家、我就会发送一封单独的电子邮件。

感谢您的确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您从哪里获得了两个温度范围? 这两种器件均可在-40至125C 的温度范围内工作。

    数据表中包含了-40至85C 以及-40至125C 的规格、具体取决于您计划在中使用器件的温度范围。

    正如您提到的、R 只是器件如何交付给客户的指示器。 它不会影响器件的工作温度范围。

    谢谢!

    卡兰