This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC32-EP:ESD 额定值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880233/sn74ac32-ep-esd-rating

器件型号:SN74AC32-EP

大家好、团队、

我们有一位客户需要确认器件 SN74AC32MDREP 的实际 ESDS 分类等级(HBM)。

此致、
Roland  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将其提交给质量部门、我将向您提供他们发现的内容。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、


    有更新吗?


    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Roland

    因此、该器件的 ESD 数据似乎不可用。 我添加了这些要进行 ESD 测试的器件、但我们目前的 ESD 测试队列确实很长。 这些器件很可能在12-15周内无法获得 ESD 结果。

    如果这是高优先级紧急请求、请发送电子邮件至 k-kotadia @ TI.com

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件

    裸片

    可能的数据

    注释

    HBM

    CDM

    毫米

    SN74AC32MDREP

    3kV

    2kV

    250V

    很幸运、我能够为您找到这些数据。

    谢谢!

    卡兰