This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04:ESD 规格

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879628/sn74ac04-esd-spec

器件型号:SN74AC04

你(们)好

您能告诉我们以下4项的 ESD 规格吗?

【4个项目】

1:SN74AC04PW
2:SN74AC08PW
3:SN74LS04DBR
4:SN74LS32DBR

【ESD 规格:示例】

此致"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向质量团队申请 ESD 数据。 我将告诉您他们发现了什么。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、这些器件的 ESD 数据似乎不可用。 我添加了这些要进行 ESD 测试的器件、但我们目前的 ESD 测试队列确实很长。 这些器件很可能在12-15周内无法获得 ESD 结果。 我将检查是否可以找到可提供 ESD 数据的类似器件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够为您找到以下数据:

    器件

    注释

    HBM

    CDM

    毫米

    SN74AC04PW

    在 DR 包中

    1.5kV

    1kV

    200V

    SN74AC08PW

    在 DR 包中

    1.5kV

    1kV

    200V