This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08-Q1:SN74HC08QPWRQ1 pSPICE 库模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08-Q1, SN74HC08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881222/sn74hc08-q1-sn74hc08qpwrq1-pspice-library-model

器件型号:SN74HC08-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS08-Q1

大家好、团队、

我正在寻找 SN74HC08QPWRQ1 pSPICE 库模型。

我可以为此获取 pspice.lib 文件吗?

我通常没有看到用于逻辑的模型库、并想知道 TI 是否支持该模型库。

谢谢。

此致

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    在发布这些器件期间、我们尚未开发 PSpice 库、但是、我们目前正在构建行为 PSpice 模型以支持逻辑产品系列。

    您/客户是否会考虑新发布的 SN74HCS08-Q1? 这些器件具有更低的功耗和内置施密特触发输入、因此更加稳健。 我们可以发送这些模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    您可以在此处找到适用于 HC08的行为 PSpice 模型、该模型也适用于 SN74HC08-Q1。

    https://www.ti.com/product/SN74HC08/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    是的、我已经开始将 HC 器件更改为客户的 HCS 逻辑、以免失去市场份额。

    似乎四波逻辑首先出现。

    此致、

    Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Oliver。 很高兴知道 HCS 正在被采用。