This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC16240:74AUC 是否适合用作逻辑分析仪(LA)前端?

Guru**** 2514335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16240, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882149/sn74auc16240-74auc-suitable-for-use-as-logic-analyzer-la-front-end

器件型号:SN74AUC16240
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

我正在为示波器接口设计 LA 电缆/前端。  示波器在频率高达200MHz 的16个通道上接收 LVDS 输入、我想创建一个前端  所附电路是我的基本想法(仅显示1个通道、需要4个器件 B)、我有几个问题:

是 SN74AUC16240器件之一、可用作使用3.3V Vpullup 的电压电平转换器

2.您会建议的 Rpullup 值是多少?

表中 Vpullup 显示为3.3V 的3个位置表明、在 Vcc 为1.8V 的情况下、AUC 器件将在3.3V 和1.8V 逻辑输入电平下工作-将 AUC 更改为1.2V 的 Vcc 将允许1.2V 逻辑电平工作。 我对了吗?

4、器件 A 是我的受试器件、但进入 AUC 器件需要什么保护?  100欧姆串联电阻是否足够?

如果您认为我应该采用不同的方法或使用不同的逻辑系列、请这样说。  

提前感谢您提供的任何帮助/建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种电压转换仅适用于漏极开路输出。  SN74AUC16240没有开漏输出。

    2.电路中的上拉电阻器和寄生电容构成一个低通滤波器。 要达到高速、您必须使用非常低的电阻值、这会导致非常高的电流。 最好使用具有推挽输出的实际转换器、如 SN74AXC8T245。

    4.任何进入外界的 I/O 都需要适当的 ESD 保护。 (同样、请考虑100 Ω 与这些附加容值的结合方式。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 SN74AXC8T245的建议、它看起来在我的设计中很好。  我会将您的回复作为答案。  是否有关于前端保护的建议?  我尝试保持简单、低成本、如果我没有超过100 MHz、这可能是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、请参阅《 高压模拟多路复用器的系统级保护》图5。