This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:MCU 之间的接口

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882052/txb0108-interface-between-mcus

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT541

您好!

我能否将 TXB0108用作3.3V 至5V 的单向电平转换器

此致、

Monisha om

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载限制仅适用于数据 I/O。 OE 引脚是高阻抗 CMOS 输入、可与任何下拉值搭配使用。

    要将单向3.3V 信号转换为5V、您无需自动双向转换器;您也可以使用 具有 TTL 兼容输入 的缓冲器、如 SN74AHCT541。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。

    已经使用此 TXB0108 IC 完成了所有布局。 那么、我是否可以知道、如果我将 TXB0108用于单向、是否存在任何问题?

    此致、

    Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表。 TXB 输出驱动器非常弱、并且边沿加速器可通过信号线路上的振铃错误地触发、因此您不能使用长线迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、

    由于此器件将在两个 MCU (高阻抗输入)之间转换、因此可能不会出现任何问题。 正如 Clemens 所说的、长迹线会增加更多的电容负载、因此建议保持较短的布线、以避免 Clemen 也突出显示的问题。