This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T97:SN74AUP1T97DRYR 结温问题

Guru**** 2620075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874535/sn74aup1t97-sn74aup1t97dryr-junction-temperature-question

器件型号:SN74AUP1T97

SN74AUP1T97DRYR  

 θja、 θjc、PD 和 Tj 的数量是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、九、

    θja 请参见数据表。 我们不指定最大 PD。 TJ 最大值为150 C。我正在提交获取 μ θjc 值的请求、应该能够在1-2周内提供该值。 现在、我要将其标记为已解决、以便不复制请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、九、

    以下是您需要的其余数据:

    θjc μ W - 237.3 C/W