This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:完整的热性能信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882040/sn74lvc2g126-complete-thermal-information

器件型号:SN74LVC2G126

大家好、

我的客户希望获得 SN74LVC2G126DCTR 的完整热性能信息、我已查看数据表、但该信息似乎并不完整。

在此请求中感谢您的反馈。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    给你:

    所有值均以 oC/W 为单位

    结果- Theta JA-High

    188.2.

    结果-θ JC、顶部

    118.5.

    结果- Theta JB  

    100.7.

    结果- psi JT  

    43.9.

    结果- psi JB

    99.6.

    结果- Theta JC、底部  

    不适用