This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104YZTR 问题案例

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880800/txb0104-txb0104yztr-issue-case

器件型号:TXB0104

尊敬的 TI:

我们发现了一个问题、当 UART 信号 通过1.5m 电缆连接时、 TXB0104YZTR 电平转换器之后的振荡波形大约为45MHz (如下图所示)

您能否帮助检查此波形是否是 TXB 指南中提到的电容负载大于70pF 的现象?

您是否有任何合适的解决方案来解决此问题?

谢谢。


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5m 电缆的电容可能远高于70pF。

    UART 信号是单向的、因此可以使用 具有 适当输出缓冲器的方向控制电压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果不希望更改 PCB 布局、最好学习 TXS0104解决方案。

    在容性负载大于70pF 的情况下、TXS 型器件仍能以较低的数据速率成功运行。  TXS 指南中提到的。

    下面我有一些问题,请帮助检查,谢谢。

     TXS0104的额定负载电容是多少 ?

    如果电容负载大于70pF、UART 数据速率是否可以为 TXS0104 Surpport?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电路中的寄生电容和电感产生振铃、振幅足以触发边沿速率加速器、因此会产生振荡。

    TXS 还具有边沿速率加速器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清流明:

    TXB 内部缓冲器是否具有电路电容和电感、可产生振荡或边沿速率加速器?

    我已经尝试将 TXB0104更改为 TXS0104、然后 振荡问题得到解决

    因此、需要仔细检查 TXS0104 是否适用于 大于70pF 的容性负载设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有上升沿和下降沿的边沿加速器。

    TXS 具有仅用于上升沿的边沿加速器、低电平信号由较低阻抗驱动、因此其可靠性应高于 TXB。

    您能否使用示波器检查 TXS 是否有任何振铃?