This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:SN74LVC1G11是否开漏?

Guru**** 2781755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/876624/sn74lvc1g11-is-sn74lvc1g11-open-drain

器件型号:SN74LVC1G11

您好!  

您能否确认此器件是否为开漏结构?

BR、

查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    www.ti.com/.../sn74lvc1g11.pdf

    该器件具有推挽输出。 数据表中有一个 VOH 规格、这意味着器件能够输出高电平、因此它不是漏极开路。

    谢谢!

    卡兰