This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4520:CD74HC4520M96的 ESD 额定值

Guru**** 2498975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881236/cd74hc4520-esd-rating-of-cd74hc4520m96

器件型号:CD74HC4520

大家好、

 CD74HC4520M96的 ESD 等级是多少?

尽管我们检查了数据表并与 TI 客户支持中心确认、但我们找不到任何信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可能无法获得该器件的 ESD 额定值。 我会检查一下这个问题、并今天返回给您。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    因此、该器件的 ESD 数据似乎不可用。 我添加了这些要进行 ESD 测试的器件、但我们目前的 ESD 测试队列确实很长。 这些器件很可能在12-15周内无法获得 ESD 结果。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    感谢您的详细信息。

    我们希望等待您的"ESD 结果"。
    当您有结果时、请通知我。


    此致;