This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:为什么1g/2g/3G 器件类型的正向输入阈值电压值之间存在差异

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/876595/sn74lvc2g17-why-is-there-a-difference-between-values-for-the-positive-going-input-threshold-voltage-for-1g-2g-3g-device-types

器件型号:SN74LVC2G17

您好!

我的问题与 这个问题有关。

我将在 Vcc = 5V 时使用 SN74LVCxG17器件(施密特触发缓冲器)、在输入侧使用3.3V 逻辑电平。

我比较了单缓冲器、双缓冲器和三缓冲器版本的正向输入阈值电压 VT+的范围。 数据表中给出的范围反映了可在整个过程和温度范围内保证的值。 对于我的应用、我查看最大值 安全侧的 VT+值。 换句话说、我希望得到最大值 当施加高电平时、VT+的值应低于输入侧的3.3V 电压。 这可确保3.3V 电平始终高于相对于生产容差/变化的 VT+阈值电压。

这有道理吗?

从数据表中、我收集了:

对于 LVC1G17和 LVC3G17、最大 Vcc = 4.5V 时 Vt+的值为2.74V、Vcc = 5.5V 时 Vt+的值为3.33V

I 内插最大值 Vcc = 5V 时 Vt+的值为3.04V  

这是可以的、因为它低于3.3V 高电平。

对于 LVC2G17、最大 Vcc = 4.5V 时 Vt+的值为3.1V、Vcc = 5.5V 时 Vt+的值为3.7V

I 内插最大值 Vcc = 5V 时 Vt+的值为3.4V  

这是不好的、因为它高于3.3V 高电平。

我想知道这是为什么?

那么、我能否得出 结论、LVC1G17和 LVC3G17在我的配置中保存为使用、 但 LVC2G17不是使用?

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的评估完全正确。 这也正是我对它的想法。

    这三种器件的构建方式不同。 2G17的测试结果必须已经回来、这样我们就必须为该器件提供如此宽的规格范围。 正如您提到的、VT+最大规格必须涵盖整个温度范围以及其他任何可能的问题的额外净空。

    因此、我建议不要将 LVC2G17用于您的应用。

    谢谢!

    卡兰