This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件型号为 SN74AVC16T245DGVR 的 DGV 封装

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/876325/dgv-package-for-part-number-sn74avc16t245dgvr

主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245SN74AXC8T245

 SN74AVC16T245DGVR 的数据表将 DGV 列为三个不同选项之一。  

DGG

DGV

BGA MICROSTAR JUNIOR。 (终身购买)

虽然数据表列出了这3个选项、但 DGV 缺少工程图和/或封装信息。  一般般 为 SN74AVC16T245DGVR 制作尺寸时、应使用哪张图纸?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想说...  

    如果不继续 使用 BGA MicroStar Junior 封装、我会觉得有点... 疼痛... 我已将此封装设计为几种产品。 使用该封装的原因是什么都不合适。 现在、我必须进行重新设计、以适应更大的 DGV 或 DGG 封装。 我是否缺少某些产品、或者是否有其他产品与  SN74AVC16T245在相同的空间内安装 BGA MicroStar Junior 封装?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    此链接 将显示器件尺寸、不确定数据表中未显示该尺寸的原因、但我会将其添加到我们的队列中以进行修复。

    遗憾的是、我们无法再支持 MicroStar 封装、但与使用 DGG 或 DGV 封装相比、我们有更好的建议来减小尺寸。 如果您在 RHL 或 RJW 中使用两个 SN74AXC8T245器 件、您将节省空间、并将提供我们全新 AXC 系列附带的额外优势。