This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:逻辑论坛

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879149/sn74hc373-logic-forum

器件型号:SN74HC373

 我是否购买了假芯片?

请参见下面的。 德州地图标识不是用激光雕刻来填充的。 首次从合同制造商处找到此芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在卷带包装上贴上了装运标签或标签此器件? 这将有助于质量跟踪此器件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到 CM 的响应后、将更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要说的是、我们在雕刻零件方面没有标准。 它很可能是一个真实的部分。 您是否看到它有任何具体问题?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个芯片的问题是、它不会使用适当的输入锁存。 但是、一旦我断电并将这些引脚接地、它就会恢复正常。

    是的。 我注意到、在每个数据表上、TI 都说在不事先通知的情况下更改了标记。 我有另一个芯片看起来也很奇怪。 请参见下面的

    另一个芯片有一些差异:

    1.点面积的深度,可疑的有一个大而陡峭的墙--- 封装成型问题:TI 或 TI 供应商是否更改了封装成型以制造不同的网点面积。

    2.包裹表面、可疑物体表面光滑

    3.激光雕刻深度,在相同的环境光线下,反射显示出不同:嫌疑人反射很少/没有反射,您无法读取标记的字符。 我怀疑这是由低功耗激光雕刻造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多照片:可疑的是喷砂、然后涂覆、再刻上激光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器下的表面差异...摄像头质量差,但您可以看到表面纹理差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要您提供发货标签才能找到任何信息。 您还可以联系客户支持、因为他们可能更能帮助您解决这一问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例 CS0134109已更新。

    我通过电子邮件发送了这些信息。 谢谢。