This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SN74LVC8T245-Q1:TI = SN74LVC8T245QPWRQ1和 SN74LVC8T245-Q1是否可以相同? 有何区别?

Guru**** 2767595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/876399/compiler-sn74lvc8t245-q1-could-ti-sn74lvc8t245qpwrq1-and-sn74lvc8t245-q1-be-the-same-what-are-the-differences

器件型号:SN74LVC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

工具/软件:TI C/C++编译器

SN74LVC8T245QPWRQ1和 SN74LVC8T245-Q1可以是相同的吗? 有何区别? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    是的、它们是相同的。 SN774LVC8T245-Q1是通用器件型号、SN74LVC8T245QPWRQ1是包含封装标识的可订购器件型号。