This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器验证

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/876214/level-translator-verification

LSF0101DRY:  

以下双向电平转换器电路是否正常工作?

设计条件:

1) 1)引脚3和引脚4上未提供上拉电阻器

2) EN (引脚6)上未提供电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    转换时并不总是需要上拉电阻器。 但是、这取决于连接到每个通道的内容。

    2. EN 引脚上没有电容器会导致不稳定。 然而、不需要在该引脚上放置一个电容器、这是建议的用例、并且可能存在不正确的栅极电压、从而导致转换不稳定。

    我建议您观看有关 LSF 器件的本系列视频、其中将全面介绍内部电路。 它将帮助您分析何时添加上拉电阻器、并了解电容器在 BAIS 电路上的重要性。

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134789

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须将 EN 连接到 VREF_B kΩ VREF_B 上的200 μ A 电流、流入 VREF_B 和流出 VREF_A 的电流不会限制在安全的范围内、如果 EN 引脚未被 VREF_B 拉低、A 端口上的输出电压将不会被钳位到 VREF_A