This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:SN74HC165中使用的逻辑门+与电源电压或接地缺失连接时的行为

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881634/sn74hc165-logic-gate-used-in-the-sn74hc165-behaviour-at-missing-connection-to-the-supply-voltage-or-ground

器件型号:SN74HC165
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G74

您好!

我想知道移位寄存器 SN74HC165中使用了哪种逻辑门。 在数据表中、它看起来像 RS Flipop 、但具有用于数字数据的附加输入。 该逻辑门的确切名称是什么?

我还对移位寄存 器进行了一些测试、并注意到、如果我将电源电压的连接分离、我的寄存器仍然可以正常工作、没有任何故障。 当我将连接接地并连接电源电压时、也会发生这种情况。

可以帮我解决这个问题吗?

我还 在这里布置我的电路。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是具有异步预置/清零输入的 D 型触发器;它们的运行方式与 SN74LVC1G74类似。

    当您断开 VCC 和/或 GND 连接时、电源电流仍可流经 ESD 保护二极管;请参阅 EEV博客#831 -使用无电源引脚为微型器件供电!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迄今的回答。

    因此、数据表中的逻辑门命名存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表将逻辑门命名在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对、在功能方框图第8.2章中、没有逻辑门的精确指定、但 R & S 提醒我 RS 触发器...

    可能 R & S 应该是 一些用于预设和清零的缩写。 这是可行的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是"Reset"和"set"的缩写。 它们的工作方式与 SR 锁存器…中的工作方式完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么您说逻辑门是 具有异步预设/清零输入的 D 型触发器?

    因为 D 型触发器上没有设置和复位功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该如何描述具有时钟 D 输入的触发器? (不为 R/S 输入计时。)
    这就是 TI 对 SN74LVC1G74的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在该主题中看到一些答案标记为已解决、这通常表示足以解决手头的问题。 您是否对器件运行本身感到困惑? 如果不是、似乎可以关闭并锁定此线程。