This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16827:DOC、阻尼电阻器和输出驱动能力

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875763/sn74avc16827-doc-damping-resistor-and-output-drive-capability

器件型号:SN74AVC16827

SN74AVC16827系列逻辑芯片具有动态输出控制(DOC)、因此无需外部串联阻尼电阻器。 我的问题是:

  1. SN74AVC16827系列芯片在不使用任何外部串联阻尼电阻器的情况下支持多长时间的 PCB 布线?
  2. TI 是否提供任何其他低成本逻辑芯片来提供强大的输出驱动、同时大幅降低过冲/下冲、从而无需外部串联阻尼电阻器?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

王文伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwei、

    1.回答器件在不使用外部阻尼的情况下可以处理多少 PCB 迹线是一个棘手的问题。 该器件提供 IBIS 模型、我建议您使用该模型来分析器件的输出波形在 Hyperlynx 中的外观。 如果传输线路匹配良好、则可以处理更长的距离、但这仍需要放置串联阻尼电阻器、因为缓冲器的输出通常是低阻抗输出。

    这里是随着线路变长而开始看到的所有传输线路效应。

    2.这两项要求都是相反的要求。 如果器件具有强大的输出驱动、则会具有更大的过冲/下冲。 您无法同时实现和、因此我们开发了动态输出控制、以略微缩短上升时间并减少过冲/下冲。 这通常会导致器件能够在较低的频率下工作。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答、Karan。

    如果您不介意、还有几个问题需要回答:

    1. 如果逻辑输出只是进入电路板内另一个芯片的输入、我们应该何时开始使用阻尼电阻器?
    2. 没有具有64mA、100mA 或200mA 输出驱动的逻辑芯片的原因是什么? 是因为没有人需要它们吗? 还是受过冲/下冲的限制? 或受击穿(跨导)电流限制?

    谢谢、

    王文伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如常见问题解答中所述、您开始看到传输线在大约20cm 处的影响。

    当信号传输变得困难时、解决方案不是增加驱动强度、而是增加电压(RS-232)或使用差分信号(LVDS、RS-485/422)。 有些 电源逻辑器 件具有更高的驱动强度、但其目的是不发送信号、而是切换负载(因此它们具有开漏输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导、Clemens。

    我所关心的信号传输在同一电路板内、而不是电路板之间。 因此、使用差分驱动器会过多。 TI 是否提供任何可在保持相同驱动能力的同时增加输出上升/下降时间的逻辑芯片、以便在不使用任何阻尼电阻器的情况下使信号能够更远地传输?

    谢谢、

    韦纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您选择的器件具有出色的输出驱动能力。 如果布线长度超过20cm、则无论器件的输出驱动强度如何、都需要使用串联电阻器。 这是因为 CMOS 输出是低阻抗输出。 对于较长的传输线、您不需要任何反射、因此您需要进行匹配。 如果没有串联电阻器、信号将从另一个芯片的高阻抗输入反射出来。 建议您添加线路阻抗以进行匹配。 如果传输线路不长、此器件将正常工作。

    正如我提到过的、查看信号衰减的最快方法是为您的案例创建一个 Hyperlynx 仿真。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的专家意见、Karan 和 Clemens。

    从您在50欧姆传输线路上的应用手册中、我了解到(如果我出错、请纠正):

    • 当传输时间 t_t (或上升/下降时间)为1ns 时、带宽频率为350MHz、在不使用阻尼电阻器的情况下、线路长度限制在大约20cm
    • 当传输时间 t_t (或上升/下降时间)为2ns 时、带宽频率为175MHz、在不使用阻尼电阻器的情况下、线长限制在大约40cm
    • 等等

    但是、让我感到困惑的是  

    1. 当线长度超过20cm 时、传输线反射引起的过冲/下冲和振铃;与
    2.  当线路长度小于20cm 时、由寄生电感(LC 振铃)引起的过冲/下冲和振铃。

    除了传输线路反射之外、TI 的逻辑芯片如何处理 LC 振铃?

    谢谢、

    韦纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwei、

    该部件中没有用于处理传输线路反射的特殊电路。 我们的一些器件附带输出串联电阻器、但讨论的器件没有。 避免传输线路影响的最佳方法是添加匹配或使用较小的布线。

    谢谢!

    卡兰