This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:VCCA-1V 和 VCCA-3.3V 的 FMAX

Guru**** 2503335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, SN74AXC1T45, 5-8-LOGIC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881728/sn74aup1t34-fmax-for-vcca-1v-and-vccb-3-3v

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45、5-8-logic-EVM

大家好、

我们的客户想知道 、当 VCCA=1V 且 VCCC=3.3V 时、SN74AUP1T34是否可以支持100MHz。 此外、他们还想知道在这种情况下 fmax 是多少。  

在其他逻辑器件(如缓冲器)上、检查方法是参考时钟计数器部件。 但是、我不确定转换器是否适用。 我还找到了此文档 :http://www.ti.com/lit/an/scya049a/scya049a.pdf#page=3&zoom=100,0,100 、但我们的客户真的想知道  SN74AUP1T34是否能够支持100Mhz、条件如上所述。

谢谢你  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您可以考虑使用可能支持此数据速率的 SN74AXC1T45。 输出驱动器是一个重要的因素、但1V 的输入电压电平也是输入信号驱动强度的限制因素、以支持高速应用中的高压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    编辑:除了 Shreyas 提供的反馈、请参阅下面的内容。

    该器件与普通缓冲器非常相似、因此可以在此处应用估算值。 我无法为您提供 fmax、我无法确定100 MHz 是否能正常工作。 由于工作频率 在很大程度上取决于负载、因此我建议使用我们的5-8-Logic-EVM 对其进行测试。 这将使客户能够增加预期负载、并非常准确地观察器件是否能够处理该速度。 对于轻负载、我认为它可以正常工作。