This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:SD 卡使用中应用特定电平转换器和通用电平转换器之间的差异

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, TXB0108, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/876085/txs0206a-difference-between-application-specific-and-general-level-shifter-in-sd-card-use

器件型号:TXS0206A
Thread 中讨论的其他器件: TXB0108TXB0104

您好!

我希望使用电平转换器将 uSD 卡从3.3V (VCCA 侧)连接到2.5V (VCCB 侧)。

我遇到了该应用的多个 IC、它们分为两大类:

用于 SD 卡的应用特定电平转换器(例如 TXS0206A)

2.通用双向电平转换器(例如 TXB0108)

我想知道这两者之间的区别(尽可能提供最详细的信息)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个转换器系列之间存在很大差异。 我的建议是浏览每个产品说明书、并查找哪些参数对您的应用最重要。

    我们有这个常见问题解答、比较了这些系列之间的通用差异。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比较数据表将是查看器件差异的最佳方法。 简而言之、TXS0206A 器件将具有用于与 SD 卡连接的引脚、并且专用于此应用。 而 TXB0108器件可用于各种电平转换应用。 示例可在下面的常见问题解答中找到:  

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/740319?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    注意:TXB0104只是 TXB0108的4通道版本。