This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT11374:结至电路板(theta JB)和结至外壳(theta JC)请求

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881548/74act11374-junction-to-board-theta-jb-and-junction-to-case-theta-jc-request

器件型号:74ACT11374

大家好、

我们有一位客户在寻找  74ACT11374DW 的结至电路板(theta JB)和结至外壳(theta JC)。
您可以分享吗?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我们目前没有 ACT11374的热模型。

    您能否考虑改用比 ACT 器件技术更新的 LVC374A (八路触发器)器件、我们的热模型如下所示:

    请注意、LVC 没有 TTL 兼容输入。 请告诉我们。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    82.1.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    49.9.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    49.7.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    19.0

    结果- psi JB (标准数据表值)

    49.2.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用