This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:双向电压电平转换器 TXB0104与接口缓冲器/线路驱动器74VHC125之间的差异?

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T245, TXS0104E, SN74LVC2T45, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875675/txb0104-difference-between-bidirectional-voltage-level-translator-txb0104-and-buffer-line-driver-74vhc125-for-interface

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245TXS0104ESN74LVC2T45SN74LVC1G34

对于  RS485/Hall /增量编码器等接口、我们需要在5V 信号和3V 信号之间进行转换。

当我们使用 双向电压电平转换器 TXB0104时、很难下拉信号、速度非常慢、而快速上拉信号。

此设计是否存在任何问题?   双向电压电平转换器 TXB0104与接口缓冲器/线路驱动器74VHC125有何区别?

我们是否应该更改为 缓冲器/线路驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXB 转换器没有缓冲输出。 在缓冲器中、输出与输入隔离。 TXB 转换器在电压之间进行无源转换。 它将无法灌入或拉取任何电流。 缓冲器可以灌入或拉取大量电流、因此具有高驱动强度。

    如果您在使用 TXB 器件时遇到问题并且需要输出驱动强度、我建议您切换到 SN74AXC4T245。 该器件具有缓冲输出、您可以使用其方向引脚更改方向。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    txb0104和缓冲器的拉电流/灌电流是多少? 您是否拥有引脚2引脚解决方案或更少更改解决方案,因为许多产品已经发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Txb0104已经使用了两年多了,所以 这是过去大多数情况下没有问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TXS0104E 的驱动强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB µA 缓冲器的阻抗为4 kΩ、额定电阻为20。

    TXS 没有缓冲器;它使用无源开关。 由于其集成了上拉电阻器、因此不适用于下拉电阻器。

    74VHC125无法将3.3V 信号转换为5V。要将两个信号向上移动、请使用 SN74LVC2T45;要将一个信号向下移动、可以使用具有过压容限输入的缓冲器、如 SN74LVC1G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求 不同:

    1,霍尔:只需将5V 信号输入到3.3V 信号,而不是输出;

    2、差分编码器: 仅将5V 信号输入到3.3V 信号、而不输出;使用5V-3.3V TXS+ 5V 总线接收器;

    3、ABS 编码器:输入和输出5V 信号、使用5-3.3V TXS+差动总线收发器;

    TXS 不能用作缓冲器、只是电压 无源开关、它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TXS 不能用作缓冲器。 它是无源电压转换器。

    您可以观看以下有关 LSF 转换工作原理的视频。 TXS 器件与上拉器件类似、只需单次即可帮助提高转换速度。

    谢谢!

    卡兰