This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:偏斜参数

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881780/sn74axc8t245-q1-skew-parameter

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

你(们)好

SN74AXC8T245-Q1数据表中没有偏差参数、TI 工程师曾经说 过、对于1.8V←→3.3V、通道间的典型偏差为150PS-200PS 案例,我的问题是:

1.我是否可以使用150PS-200PS 作为设计基础?

2.为什么 TI 不将此偏差参数放在数据表中、以便客户更轻松、更有信心地使用此参数?

谢谢。

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    150-200PS 是典型值、不受特性或设计的保证。 对于最坏的情况、您可以考虑最大值为1ns

    偏斜不在设计的初始范围内、而是根据各种因素(负载、温度、过程、封装、工作电压、 工作频率)。

    感谢您的反馈、我将让系统工程师了解这一点、以便我们将来进行开发。