This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC273:真空环境

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1637-SP, SN54HC273-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881614/sn74hc273-vacuum-environment

器件型号:SN74HC273
主题中讨论的其他器件:UC1637-SPSN54HC273-SP

大家好、我们希望确认这些设备是否可以在真空环境中工作。 客户打算将其用于  车辆跟踪系统。

SN74HC273DW 和 L293DNE

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普通塑料封装可能具有很高的释气率。 在任何情况下、它都未经测试。

    保证 SN54HC273-SP 和 UC1637-SP 在真空中工作;请参阅 《空间指南》。