This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G14:关于最大功耗

Guru**** 2536540 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881229/sn74lvc3g14-about-maximum-power-dissipation

器件型号:SN74LVC3G14

您好!

您能告诉我 SN74LVC3G14DCUR 功耗规格吗?
客户正在考虑使用 TI 替代 Renesas。
但是、TI 的逻辑产品没有列出功率耗散。
您能不能℃25 μ A 时的功率耗散规格?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]在哪里可以找到器件的最大功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ladisch、

    感谢您的回答。
    我已查看常见问题解答。
    但是、此计算需要实际测量。
    竞争器件列出了最大功耗。

    示例) HD74LV2G14A



    我们需要这些信息来替换一些逻辑 IC。
    我将在更换建议中介绍该器件。
    请告诉我如何根据数据表的值计算最大功耗。
    我想在不使用测量值的情况下计算它。

    SN74LVC2G32DCUR
    SN74LVC3G14DCUR
    SN74LVC2G04DCKR
    SN74LVC1G08DRLR
    SN74LVC1G32DRLR
    SN74LVC1G14DRLR
    SN74LVC1G126DCKR
    SN74LVC1G08DRLR
    SN74LVC1G04DCKR
    SN74LVC1G00DRLR
    SN74LV161APWR

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有逻辑器件、TJ (max)为150°C;TA (max)取决于您的系统、但在上述报价中假设为25°C;数据表中提供了 θJA μ A。

    对于 SN74LVC3G14、Pmax 为(150°C−25°C)/227°C/W ≈550mW。