This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:关闭时提供反馈保护

Guru**** 2970010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/876034/sn74avc4t245-backfeed-protection-when-off

器件型号:SN74AVC4T245

我将使用 SN74AVC4T245从智能电缆连接器进行电平转换。  如果智能电缆(FTDI # TTL 232R3V3)已连接但为 SN74AVC4T245供电的电路板已关闭、此部件是否提供反馈保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我相信您所讨论的功能是 Ioff。

    当器件处于局部断电模式时、IOFF 将通过禁用 I/O 输出电路来防止回流电流。 如果您的任一 Vcc 处于0V、则 I/O 将进入高阻态

    该器件具有 Ioff。

    谢谢!

    卡兰