This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC151:ESD 信息

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879054/sn74hc151-esd-information

器件型号:SN74HC151

您好!

我们是否可以请求 SN74HC151的 CDM、HBM、MM 数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    您在寻找哪种封装的 ESD 额定值?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的快速回复。 抱歉、我忘记了包含这些信息。 我们正在寻找 SN74HC151DR (SOIC-16封装)的 ESD

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan。 我们可以请求跟进吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、该器件没有现成的 ESD 数据。

    我已将此器件转发给我们的质量部门、以查看他们是否能够为我找到合适的器件。

    如果不是、我可以为您提供与此器件具有相似 ESD 额定值的类似器件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Karan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    请问您是否还听说过质量?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    因此、该器件的 ESD 数据似乎不可用。 我添加了这些要进行 ESD 测试的器件、但我们目前的 ESD 测试队列确实很长。 这些器件很可能在12-15周内无法获得 ESD 结果。

    如果这是高优先级紧急请求、请发送电子邮件至 k-kotadia @ TI.com

    谢谢!

    卡兰