This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:关断状态

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875207/txs0101-switch-state-of-power-down

器件型号:TXS0101

您好!

我认为 TXS0101是 MOSFET 基极电平转换器。 因此、只有一侧电源打开、但 OE 为低电平、TXS0101将处于高阻态。 我的理解是否正确?

下面是一个说明。 这种限制来自哪里?

" VCCA 必须小于或等于 VCCB、VCCA 不得超过3.6V"

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS0101具有 OE 输入、用于通过将 OE 设为低电平来禁用器件、从而将所有 I/O 置于高阻态。

    " VCCA 必须小于或等于 VCCB、VCCA 不得超过3.6V"这一要求是由偏置电路引起的。 由于电源是通过内部电路相互连接的、因此这种情况需要始终保持为真。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    请让我确认。 当 OE 为低电平时、器件在以下两种情况下均处于高阻态。

    1) 1) VCCA =打开、VCCB =关闭

    2) 2) VCCA =关闭、VCCB =打开

    此致、

    渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.5节中的 Ioff 规格显示了在任一电源关闭时所有 I/O 均为高阻态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、您好!

    是的、当任一电源为0V 时、所有 I/O 均处于高阻态

    谢谢!

    卡兰