This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC08:添加了过压容差说明

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC08, SN74LV08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881125/sn74ac08-over-voltage-tolerance-clarification

器件型号:SN74AC08
主题中讨论的其他器件: SN74LV08A

您好!

我读出 SN74AC08器件的特性之一是具有过压容限输入。 这是否意味着我能够在不损坏器件的情况下连续向栅极输入施加高于 VCC 的电压?   

对于我的特定情况、我希望在连接5V 传感器时为逻辑门提供3.3V 电压、以使输出电压保持在3.3V 以下、然后将栅极的输出馈送到 MCU 的输入端。 因此、我需要栅极将电压保持在3.3V 以下的原因。

提前感谢您。

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值和建议运行条件中所示、输入不具有过压容限。 (交流系列中的所有器件都是如此。) 网站上的搜索功能错误。

    您需要与门还是简单的缓冲器? 有多少信道? 多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正如 Clemens 提到的、我们的搜索工具中存在错误。 我已报告要修复此错误。

    我可以给出的器件建议是 SN74LV08A。 该器件还具有过压容限输入。 因此、是的、电源可以是3.3V、输入可以是5V、以便进行本质上的下行转换。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Clemens。 我需要 一个四路2输入正与门、该门不一定需要高速并支持过压容限输入、最好采用14PDIP 封装。 感谢您清除网站错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢 Karan 的答复和澄清。 我将确保查看这些器件。