This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS123:Rext 运行

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875199/sn74ls123-rext-operation

器件型号:SN74LS123

您好!

客户使用 SN74LS123作为以下电路。 卷电阻器用于 Rext。

客户有两个问题。 您可以为他们提供支持吗?

1) 1)从数据表中、Rext 最小值为5k Ω。 客户对 Rext 使用体积电阻器、它可能低于5Kohm。

  如果 Rext 低于5Kohm、会出现什么问题?

2) 2)客户希望在 SN74LS123输出脉冲为所需宽度时知道 VR1值。

 客户通过万用表测量 VR1电阻。 电源已关闭。 VR1位置为10千欧。  

 当客户在上述条件下测量 VR1电阻时、电阻约为5Kohm。

 这是否意味着 SN74LS123内部电路会影响测量。 我是说在 VR1处并联了内部电阻?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您的观看方式是错误的。 您需要先设置电阻器值、然后再将其放置到电路中。

    如果在将电阻器放置到电路中之前读数为10千欧、则这就是电阻。 将 R 引脚连接到的 R/C 引脚并非始终处于高阻抗状态、因此在电路中连接电阻时使用万用表测量该电阻不是正确的方法。

    如果将示波器连接到器件脉冲触发器的输出并测量脉宽、则可以确定 R 值是多少。

    W= K×τ= K×R×C、其中 K 是一个常数。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    我了解内部电路不是高阻抗、因此客户在测量中看到不同的电阻。

    关于问题1)、RT 是否小于5Kohm?

    推荐使用>5k Ω 的电阻器、表征规格为数据表。 小于5k 欧姆的电阻器。 如果 RT 小于5Kohm、器件损坏还是性能更差?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    当 R < 5k Ω 时、将有更大的电流流入器件、这可能会对器件造成损坏。 我建议保持 Rext > 5k 欧姆。

    谢谢!

    卡兰