This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875721/faq-how-do-i-calculate-power-consumption-or-current-consumption-for-my-cmos-logic-device

常见问题解答:逻辑和电压转换 >电源和热性能>>电流常见问题解答

CMOS 逻辑器件设计为低功耗。 如果您对适合您设计的低功耗解决方案感兴趣、请查看我们的 AUP 和 HCS 系列逻辑器件。

如果您有兴趣了解热故障前的最大功耗是多少、请访问此处提供的常见问题解答链接:

有两个组件可确定 CMOS 原理图的功耗:

  • 静态功耗
  • 动态功耗

以下幻灯片显示了计算这两种类型的功耗所需的所有公式。

静态功耗

CMOS 逻辑器件具有极低的静态功耗。 这是器件在导通且无输入切换时消耗的直流电流。 静态功耗通常是由泄漏电流引起的、因此可以使用流入器件的电流 ICC 快速计算静态功耗。 该值可在您所操作的 Vcc 的数据表中找到。

动态功耗:

  • 瞬态功率:这是 CPD (定义的数字可帮助计算瞬态功率)、Vcc 工作电压、输入开关频率和逻辑器件输入数的乘积。
  • 电容和电阻负载消耗:这不是负载的功耗、而是逻辑器件的输出 FET 级导致的功率损耗。

有关更详细的说明、请参阅以下应用手册:

http://www.ti.com/lit/an/scaa035b/scaa035b.pdf

下面是一个 Excel 计算器、您可以快速插入上述值来计算功耗:

e2e.ti.com/.../Power-Cosumption-Calculator.xlsx