This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8AM:VOH 最小值

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881337/pal16l8am-voh-minimum-value

器件型号:PAL16L8AM

尊敬的所有人:

当输出处于"高电平"(VOH)时、我对输出的最小电压值有疑问

在数据表中、报告了 VOH=2.4V、Vcc=4.5V。

如果 Vcc 为5V、VOH、MIN 始终为2.4V 或更高?

提前感谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.5V 是标称5V 电源的最坏情况、容差为±10%。 这种保证的 VOH 最小值也适用于5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...非常感谢!

    此致

    Stefano