This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTLPH16912:SN74GTLPH16912这款器件支持 BTL 逻辑

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTLPH16912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874244/sn74gtlph16912-sn74gtlph16912-this-support-btl-logic

器件型号:SN74GTLPH16912

您好!

 我使用 的是 SN74GTLPH16912 GTLP 器件设计。

由于之前的设计使用 FB2030器件5V 兼容器件、此器件能否替代 BTL 收发器?

使用3.3V 逻辑外设的新设计计划使用此部件。

在背板侧,具有 BTL 逻辑,但该 IC 为 GTLP,数据表也未提及与 BTL 兼容。

澄清此器件是否与 BTL 逻辑兼容。

此致、

Vinayak Arkachari    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    GTL 和 BTL 逻辑之间略有差异。

    本应用手册中突出显示了它们。 现在、有关该部件是否适用于您的设计的问题。 您必须检查差异是否对您的设计至关重要。 您是否需要集电极开路输出?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

      感谢您的回答。

      我将查看此文档、是的、我们需要集电极开路输出。

    此致、

    Vinayak Arkachari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    在这种情况下、GTL 器件不适合您、因为它具有推挽输出。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

     TI 是否有任何具有集电极开路输出的 GTL 器件、请告诉我。

    此致、

    Vinayak Arkachari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

     正如您提到的 、该 GTL 器件是推挽式输出。

    是 LVTTL 端还是 GTL 端提到的...?

    我在上一次的答覆中提到了 GTL 端的开路集电极。

    数据表中提供的端口 B 灌电流高达50mA、但未提及逻辑类型。

    此致、

    Vinayak Arkachari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    我看不正确、该器件具有漏极开路输出。 我认为 GTL 和 BTL 输出之间唯一的区别是 GTL 具有 CMOS 输出和输入、能够设置偏置电压。 而 BTL 输入和输出为双极。 因此、您应该能够使用该 GTL 逻辑替换您的 BTL 逻辑。 但请确认器件满足您的所有关键要求(电压、频率和时序)。

    谢谢!

    卡兰