This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:SN74LV165A 输出不会改变状态

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874123/sn74lv165a-sn74lv165a-outputs-not-changing-state

器件型号:SN74LV165A

我在其中一个原型设计中使用 SN74LV165A、无法获取 Q_H 或\Q_H 输出以更改状态。  Q_H 保持低电平、而\Q_H 保持高电平。  在这种情况下、我的两个并行输入设置为高电平、其余输入设置为低电平、同时 SER 也被拉低。  我已将\LD 引脚低电平发送~1秒、然后将我的8个时钟脉冲(1ms 50%占空比)发送到 CLK 引脚(同时 CLK_INH 设置为低电平)。  但输出不会改变状态、而是保持静态。  到目前为止、我已在3个器件上尝试过相同的结果。  我唯一能想到的是低 SER 输入在某种程度上覆盖了并行 H-A 输入、但我在数据表中看不到与此类内容相关的任何内容(除了\LD 保持低电平与 CLK、CLK_INH 和 SER 状态无关的第一页)。

上电后、我第一次发送\LD 脉冲时、Q_H 从低电平变为高电平。  然后、当发送 CLK 脉冲时、Q_H 从高电平变为低电平并保持该状态。  我已经尝试过各种时钟脉冲宽度、但对输出没有影响。

如果能对产出为何不会改变有任何了解,将会受到极大的赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否提供您输入的示波器截图? 您能否提供原理图、特别是您的输出连接了什么?

    我想知道您的工作电压和频率是多少。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图随附于下方。  J101是一个连接器、J101.14 (输出)仅由示波器探针加载。  J101.12现在用作我的时钟抑制信号、在该信号中、我向连接器引脚施加3.3V 电压以进行抑制、而 J101.08 I 对3.3V 时钟脉冲施加0。  时钟输入正以这种方式使用、以更好地与数据表建议保持一致(即 CLK 默认为高电平、因此当抑制被置为有效/置为无效时、不会发生偶然移位)。  因此 、我希望我的 J101.14引脚在 J101.08引脚的下降沿进行"更新"或移位。  下面的示波器屏幕截图是在向 J101.13发送~1sec 高电平脉冲(向\LD 提供低电平脉冲)之后。  原理图上 H-A 的输入测量是在\LD 脉冲期间通过 DMM 进行的(电平在发送\LD 脉冲之前稳定了几秒钟)。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否放大时钟信号、以便我了解时钟信号的上升和下降时间是多少? 您需要一个高于100ns/V 的上升和下降时间。

    当您说时钟抑制设置为高电平时、我假设 逆变器随后将其设置为低电平?

    您能否还包括使用 LOAD 引脚加载器件的示波器截图?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是时序输入的示波器截图和我执行这些输入的序列。  还包括时钟信号上升沿的放大。  SN74LV165A 数据表是否未针对≤100ns/V 的输入 dV/dV 速率进行说明?  我还尝试注入正弦波以缩短上升时间、而不是方波、但未看到输出发生任何变化。  我使用连接器引脚12作为时钟抑制(芯片引脚2)、因此由于逆变器、被计时的引脚(芯片引脚15)将默认为高电平、并在抑制根据需要在低电平和高电平之间切换时防止意外移位。

    再次感谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的转换速率需要快速。 请勿在输入端放置正弦波、否则会损坏器件。 当输出变为低电平时、您能否展示一下时钟负边沿的放大范围截图? 您能否在引脚15的移位寄存 器的引脚输出处提供转换的缩放信号(我想知道逆变器的输出、而不是输入的输出)。逆变器可能存在问题。 您还能给我一张紫色波形(Q)变低的放大照片吗? 可能能够看到那里的振荡。

    谢谢!

    卡兰