This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07-Q1:输入为3.3V 但 Vcc 为0时输出

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1, SN74LV125A-Q1, SN74LVC3G07, SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874502/sn74lvc3g07-q1-output-when-input-is-3-3v-but-vcc-is-0

器件型号:SN74LVC3G07-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17-Q1SN74LV125A-Q1SN74LVC3G07SN74LVC3G34

您好!

当 Vcc 为0V 而输入设为3.3V 时、该器件的输出是否为0V?

我看到器件的输入额定值为5.5V、这是否包括器件的 VCC 何时为0V?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否在这个开漏器件上有外部上拉电阻器? 输出将处于上拉电压电平。 由于该器件支持 Ioff、因此输出不会反向驱动 Vcc 并意外加电;电流泄漏将限制为不超过数据表中列出的10uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将有一个上拉电阻器、但上拉电阻器将进入 VCC、此时将为0V。  

    是否有您可以推荐的逻辑器件、我不需要上拉、但在 Vcc 关闭时不会传递输出值?

    我注意到有一些是基于三态的。 如果 Vcc 为0、但 OE 导通(意味着它将传递信号)、信号是否仍会通过 VCC 或反馈到 VCC?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 系列中的所有小尺寸逻辑器件都具有 Ioff

    没有其他汽车三栅器件;使用多个较小的单/双栅极器件(SN74LVC2G17-Q1或 SN74LVC2G17-Q1)或不同系列的四栅极器件(例如 SN74LV125A-Q1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如 Clemens 和 Shreyas 提到的、SN74LVC3G07具有 Ioff 功能。 当 Vcc 为0V 时、输出将为高阻态 如果未连接到其他任何电压、则输出节点将悬空。 正如 Shreyas 提到的、器件中的泄漏很小。

    正如 Clemens 提到的、没有符合 Q1或汽车标准的3G。 如果您不需要汽车器件、那么我们有 SN74LVC3G34。

    谢谢!

    卡兰