This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:具有负电流和正电流的电源

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880669/sn74lv4t125-supply-with-negative-and-positive-current

器件型号:SN74LV4T125

是否有任何可为 SN74LV4T125提供+/- 70mA 电流的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是非常高的电流驱动。 通常不会有需要这么大电流驱动的数字信号。 您能解释一下您的用例吗? 可能有一个模拟器件可以为您提供帮助。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    我只是想把 一个 FPGA 的3.3V CMOS 电平下移到2.5V CMOS 电平,我的疑问是这个 IC 是否会强制电流流向正电源引脚(在数据表中给出 了来自 VCC 或 GND 的+/-70mA 连续电流)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将两个输出引脚连接在一起以添加两个并联的缓冲器、您将能够获得更大的输出驱动。

    但是、我不建议使用逻辑器件代替 LDO。 我建议您在 LDO 论坛上发表 E2E 帖子、或使用我们在 TI.com 上的参数搜索工具查找有关此类器件的最佳建议。

    谢谢!

    卡兰