This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:电流消耗

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164, SN74LVC8T245, CD74HCT164, SN74AHCT595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875185/sn74hc164-current-consumption

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245CD74HCT164SN74AHCT595

您好!

我将 SN74HC164NSR 用于我的项目。  SN74HC164NSR 的最小静态电流和典型电流消耗是多少? 数据表仅提供绝对最大功耗。 我需要这些数据来计算功率估算。

请提供电流消耗。

此外、在我的应用中、我将3.3V MCU I2C 连接到 SN74HC164NSR 的输入。 为5V MCU 提供8个并行输出。 因此、任何人都建议我为应用使用缓冲器 IC。

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流消耗主要由通过 ESD 保护二极管的泄漏电流决定。 25°C 时通常为几纳安、并随温度的升高而增加。

    SN74HC164没有 I²C Ω 输入。 您使用 GPIO 引脚控制它、对吧?

    您只需使用具有3.3V 兼容输入的5V 移位寄存器、例如 SN74AHCT595或 CD74HCT164。 否则、您需要一个独立的转换器、如 SN74LVC8T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    计算功耗的最佳方法是使用以下幻灯片。

    谢谢!

    卡兰