This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH32244AZKER 74AVCA164245ZQLR

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880440/sn74lvch32244azker-74avca164245zqlr

对于以下器件、可提供或计划提供更换件

SN74LVCH32244AZKER

74AVCA164245ZQLR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVCH32244AZKER:我们没有直接替换器件、但我们有 SN74LVCH16244ADGVR。 这是器件的16位版本。

    74AVCA164245ZQLR:SN74AVCA164245VR 是替代产品。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们只寻求简易解决方案来支持我们以前在生产/保修中的设计

     SN74LVCH32244AZKER:是否计划在不久的将来降低

    2. 74AVCA164245ZQLR:替换 SN74AVCA164245VR 您建议的替换产品不是直接替换产品,您能否再次进行查询并提供替换产品信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这两个器件的替换件都不会出现问题。 我们目前也没有任何计划在不久的将来提供服务。

    这两个器件都是终身购买的、因此我建议您批量购买。

    谢谢!

    卡兰