This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:需要 SN74AVC1T45的未加密 PSpice 模型

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874806/sn74avc1t45-need-a-un-encrypted-pspice-model-for-the-sn74avc1t45

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

你(们)好  我需要 SN74AVC1T45的未加密 PSpice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    您可以考虑最近发布的 SN74AXC1T45、与 SN74AVC1T45相比、该器件更加稳健、节能并针对低电压运行进行了优化。 我们将很快发送 Spice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为您提供了一个 SPICE 行为模型、随附:

    e2e.ti.com/.../SN74AVC1T45.cir

    谢谢!

    卡兰