This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV273A:ΔT μ V/μ s Δv 转换上升或下降速率

Guru**** 2581315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875215/sn74lv273a-t-v-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:SN74LV273A

您好!

Δv 可在数据表中找到"Δt μ V/μ s 输入转换上升或下降速率"。    此参数的上升速率是否意味着从电压到 VOH 的变化?

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    输入转换速率是输入信号的要求。 Δt Δv 信号必须比数据表中列出的"Δ V/Δ Σ"更快地从"低电平变为高电平"或"高电平变为低电平"。

    您可以在本常见问题解答中查看此主题。

    谢谢!

    卡兰