This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV05A:SN74LV05A

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877735/sn74lv05a-sn74lv05a

器件型号:SN74LV05A

你(们)好

在数据表中、Vo (绝对最大值)为0V~Vcc+0.5V。 我还可以找到"此值限制为5.5V 最大值。"

 为什么不写入 Vo (ASB 最大值)为0V~5.5V? 我们可以在 数据表中找到 Vo (推荐)为0~5.5V。

有什么原因吗?

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 小于5V 时、VO 不得超过 VCC + 0.5V。当 VCC 大于5V 时、VO 不得超过5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 "在高阻抗或断电状态下施加到任何输出的电压范围-0.5V (min)~7V (max)"。

     

    我可以 理解、这意味着它可以使用5V 容限。 请更正我的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出仅在高阻抗或断电状态下具有过压容限。

    实际上、开漏输出应始终具有过压容限。 我认为绝对最大额定值表中的条目错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 此零件的最大绝对值表不正确。 该器件的输出端没有正钳位二极管、因此输出端的电压可超过 Vcc+.5V。 因此实际最大值将是5.5V。

    并非我们的所有开漏输出都具有过压容限、因为有些输出具有正钳位二极管。

    谢谢!

    卡兰