This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV06A:每通道输出电容

Guru**** 2620235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875045/sn74lv06a-output-capacitance-per-channel

器件型号:SN74LV06A

您好!

该组件的每个通道的输出电容是多少? 数据表中未指定该值、但对于该项目而言是必需的。

输出通道全部以有线 OR 配置连接在一起。 上拉的时间常数取决于容性负载。 当所有6个输出通道连接在一起时、电容负载是多少?

由于所有输出 通道都与1K 上拉电阻器连接在一起、因此输出电容(所有通道)不能太大、因此为了确保产生的时间常数(1Kohm x Cout-all)合理小于1位时间、即4MHz 为250ns。

谢谢

KDT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    输出电容不符合此器件的规格。 由于这很关键、我的最佳建议是设置 EVM 并使用预期的负载运行一些测试。 您可以测量每个电阻器以保持这些值受控、并且您将能够测量上升时间。 否则、您可以使用输入电容来估算值。