This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880893/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245

器件型号:SN74LVC16T245

大家好、TI 专家;

 我们使用的是 SN74LVC16T245

数据表通常介绍了4pF 共享端口引脚值的 CI。

我的客户想知道如何测试 CI、我可以使用 LCR 进行测试吗?

如果我们可以使用 LCR 进行测试, 应如何设置测量 CI 时的测试条件?

非常感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过向输入端提供交流信号并测量输入电流来确定输入阻抗、从而测量输入电容。

    电容阻抗为1/(2 π f*C)。 我建议输入10MHz 的交流信号并测量输入阻抗。

    谢谢!

    卡兰